主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE
工具与软件:
您好、TI 团队:
我希望这封电子邮件能让您满意。
我目前在处理 Motorware 项目 Lab05g、遇到了有关 ADC ISR 频率的问题。
我的项目路径如下:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab05g
我已成功将自定义代码合并到 proj_lab05g 中。 可以在以下位置找到自定义代码的参考示例:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\adc_soc
我的自定义代码的 ADC ISR 频率为222kHz。
不过、在使用构建合并代码项目 Lab05g 时 RAM_LINK_F28069F.cmd 中、我注意到 ADC ISR 频率仍然为222kHz。
随后、当我尝试使用构建项目时 F28069F.cmd 用于闪存编程 时、ADC ISR 频率意外降低一半至111kHz。
我正在寻求有关调试这一问题的帮助。 能否就如何解决此差异提供指导?
感谢您关注此问题。
此致、
Ram Singh