This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:需要 C2000ware 库的 IEC60730-1 VDE 认证报告

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376538/tms320f28386d-need-iec60730-1-vde-certification-report-of-c2000ware-library

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 e2e 团队:

我对 TMS320F28386D 的功能安全认证有一些疑问:  

1.有关 C2000Ware 库 IEC60730类的问题

-尽管 TMS320F28386D MCU 支持 IEC60730中的 B 类、但 C2000Ware 库的 IEC60730属于 QM。 请检查是否正确。

2. C2000ware 库的 IEC60730认证

- C2000ware 库是否已经获得 IEC60730功能安全认证? 请检查是否有文档(IEC60730认证、而非 ISO26262认证)。

-我知道对于 TMS320F2806x MCU 的 C2000 SafeTI IEC60730软件库、有一个从 VDE 收到的包含 IEC60730文本的证书。

谢谢、此致、