This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SD 卡读与写

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380092/tms320f28379d-sd-card-read-write

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我需要在 LAUNCHXL-F28379D 中读取和写入 SD 卡。

但在 C2000Ware 中找不到 SD 卡读写的示例代码(5.02.00.00)。  

您能告诉我示例代码的确切位置吗?  

或者、如果已经从最新版本的 C2000Ware 中删除了示例代码、如何 实现 SD 读取和写入?

非常感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda  

    您可以参考 F28003x 的示例、可以在以下位置找到:

    C2000Ware_X_XX_00_00\driverlib\f28003x\examples\sdspi

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!