This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:UNIFLASH 命令行发生器问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380686/tms320f28374s-uniflash-command-line-generator-issue

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

客户 已成功 使用 uniflash 对 tms320f28374进行编程、他使用 CLI 从 uniflash 下载包含一些配置文件和一个用于编程的批处理文件的程序包。 但批处理文件运行不成功、因此他无法获取 日志信息。 我附上了批处理文件,请帮你分析根本原因,谢谢。

e2e.ti.com/.../dslite_2D00_C28xx_5F00_CPU1.bat


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    我们的 Uniflash CLI 团队将在下周早些时候与您联系。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    客户遇到哪些错误? 客户是否也可以提供以下文件: user_files/settings/generated.ufsetting

    谢谢

    Ki