This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ADC 触发源相关混淆

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380878/tms320f28p550sj-confusion-related-to-adc-trigger-sources

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

F28p55x TRM 中提到的 ADC 触发源与 driverlib 头文件中可用的触发源之间存在差异。

文件: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p55x\driverlib\adc.h

TRM:

请告诉我 eCAP 是否可用作 ADC 触发源?

谢谢!

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul,

    我要研究这一点、我认为 ECAP 触发器在那里、但在时隙29/30与 TRM 中显示的数字相比。  TRM 内容不正确、除 ECAP 外、应与 driverLIB 匹配。

    在明天最坏的情况之前、我应该可以获得有关 ECAP 触发条件的答案。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul,

    在查看此图之后、驱动器 LIB 实现是正确的。  此器件上没有 eCAP SOC 触发器;这是类型3 eCAP 的一项新功能(与 ADC 类型无关)、目前仅在 F28P65x 器件上提供。  F28P55x 具有2类 eCAP、该器件不提供此支持。

    此致!

    Matthew