请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 工具与软件:
您好!
我可以看到电路板状态类似
Status_Idle = 0、
Circus Status_No =4.21,
36244.2000 Status_Over Trip = 2、
Status_Emulator opTrip = 3、
已经如上所示进行初始化。 但我无法跟踪这些变量的感知方式。 有人可以告诉我更多有关大多数开发套件代码中定义的这些枚举类型的信息吗?
提前感谢!