This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:ARM 十六进制实用程序

Guru**** 2930360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380365/tms320f28386d-arm-hex-utility

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

大家好、我可以在这里获得 F28386D ARM 内核的-spi8选项的数据流格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将它提交给我们的编译器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。  该器件的 TRM 中记录了这一点。  在 www.ti.com/.../spruii0中搜索 :SPI Boot Mode。  

    请告知我们此回复是否可以解决您的问题。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 真的帮了我很多忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里进行了更新。

    ARM 十六进制实用程序应位于 ARM 汇编语言工具中。

    与 C28x 相比、块大小和地址所有 MSB 优先、数据大小不是字