This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:[错误] C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00078004、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0x00000030

Guru**** 2536830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1372916/tms320f280039c-error-c28xx_cpu1-error-during-flash-programming-address-0x00078004-fmstat-statcmd-on-some-devices-0x00000030

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我在使用 Uniflash 将映像(.out 文件)刷写到 MCU 时遇到错误。 有关详细信息、请参阅以下内容。

[RAM、10:09:57 AM][INFO]  C28xx_CPU1:2024年6月11日 输出:RAM 初始化已完成
[GEL、10:09:57 AM][INFO]  C28xx_CPU1:2024年6月11日 输出:存储器映射初始化已完成
[DCSM、10:09:57 AM][INFO]  C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化开始...
[DCSM、10:09:58 AM][INFO]  C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化已完成...
[DCSM、10:09:58 AM][INFO]  C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化开始...
[DCSM、10:09:59 AM][INFO]  C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化已完成...
[DCSM、10:10:06 AM] [INFO] C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化开始...
[DCSM、10:10:06 AM] [INFO] C28xx_CPU1:输出:... 2024年6月11日 初始化已完成...
[ 2024年6月11日、10:10:14 AM] [错误] C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00078004、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0x00000030
[ 2024年6月11日、10:10:14 AM] [错误] C28xx_CPU1:请确保您正在编程的存储器位置尚未进行编程。
[SUCCESS] 2024年6月11日、10:10:16 AM] [成功]程序加载成功完成。

Unitflash 版本8.6.0.4688

目标:LAUNCHXL-F280039C

如何确定根本原因并修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phairot:

    我们将在一天内审查并回复您。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phairot:

    根据闪存 API 指南、FMSTAT 值0x30表示您尝试 在已编程0的情况下对值1进行编程。   

    您能否检查故障地址处的现有数据(64位)、并查看您是否尝试将0更改为1?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查后发现了。 那么、您是否有写它的解决方案? 如果无法正常工作、唯一的方法是更换 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phairot:

    您是否检查了存在的内容并尝试不将0修改为1?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我没有收到您的回复。

    如果您还有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi