请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
Dears、
客户有关于 EPWM/HRPWM 的一些问题、您可以帮助吗? 谢谢。
CAN 6 PWM 通道可配置为完全独立的控制、而不是互补输出。
2.是否可以这样配置:A 相的高侧输出为50%开路、B 相和 C 相的低侧输出为50%交错在一起(例如一个20%开路、一个30%开路、两个交错)