This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:配置了 ePWM PWM 输出的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381312/tms320f280049-epwm-pwm-output-configured-question

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

Dears、

 客户有关于 EPWM/HRPWM 的一些问题、您可以帮助吗? 谢谢。  

CAN 6 PWM 通道可配置为完全独立的控制、而不是互补输出。

2.是否可以这样配置:A 相的高侧输出为50%开路、B 相和 C 相的低侧输出为50%交错在一起(例如一个20%开路、一个30%开路、两个交错)