This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381240/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我有一个十六进制文件[主十六进制] 、我想根据我的软件将主十六进制文件拆分为[N 个十六进制文件]、用于应用程序的十六进制文件和用于校准和修整等代码段的其他文件、

因此问题是、是否有实用程序或简单方法将一个 Intel hex 文件拆分为两个或更多 hex 文件。 如果需要独立编程不同的闪存组、可能需要这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有能够...

    将一个 Intel hex 文件拆分为两个或更多个 hex 文件

    我假定您创建 ...

    [quote userid="609274" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381240/tms320f280039c-tms320f280039c hex 文件[master hex]

    ...与实用程序 hex2000 .  但也可以使用 hex2000 以创建多个十六进制输出文件。  请搜索 C28x 汇编工具手册 、查找标题为  ROMS 指令的子章节

    谢谢。此致、

    -George.