This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:是否可以在将外设和闪存分配给一个 CPU 后对其进行修改?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381411/tms320f28p650dh-can-peripherals-and-flash-be-modified-after-they-are-assigned-to-one-cpu

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我看到外设可以通过 GPIO_setControllerCore ()修改分配的内核、而闪存可以通过 SysCtl_allocateFlashBank 修改分配的内核。  那么、将外设和闪存分配给 CPU1后、是否可以在后续代码中将它们重新分配给 CPU2?  

提出此问题的原因是、客户希望在引导加载程序中对引导区域使用一种分配方法、对应用区域使用另一种分配方法、并且需要将外设和闪存分配给不同于引导的 CPU。

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    [报价 userid="486218" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381411/tms320f28p650dh-can-peripherals-and-flash-be-modified-after-they-are-assigned-to-one-cpu。]]将外设和闪存分配给 CPU1后、可以在后续代码中将它们重新分配给 CPU2吗?  [报价]

    是的、 这可以实现。  

    Vivek Singh