This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于直流模式 PDO 通信

Guru**** 2933290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381300/tms320f28388d-about-dc-mode-pdo-communication

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我想问一下 F28388D 从器件直流模式 PDO 通信的最快响应时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    首先、C2000Ware 中发布的 F28388D CAN SW 封装不支持更高级别的协议(例如 CANopen)、因此我无法提供您询问 PDO 通信相关问题的响应时间。  您可以联系第三方 HLP 提供商(例如 Simma Software)、因为他们可能拥有适用于 F28388D 的 CANopen 解决方案、并且可能能够提供此编号。

    不管怎样、F28388D 器件中存在两种类型的 CAN、一种类型是传统 CAN、它能够实现高达1Mbps 的数据速率、最大有效负载为8字节;另一种类型是 CAN-FD、它能够实现高达5Mbps 的数据速率、最大有效负载为64字节。

    此致、

    Joseph