This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:本地信号和多路复用器选择表 ECAP

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381755/tms320f28388d-local-signals-and-mux-selection-tables-ecaps

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

               我正在查看本地信号和多路复用器选择表(表9-5)以及 CLB7和 CLB8的选择值11与12-17。  在"选择值"行11中、CLB7显示了 ECAP6。  但 CLB 7的所有其他 ECAP 都标记为 ECAP5。  而对于 CLB8、ECAP7、所有其他引脚都是 ECAP6。  是否所有 CLB7 ECAP 都是 ECAP6、所有 CLB8 ECAP 都是 ECAP7?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这是 TRM 中的一个错误、对于 CLB1-4、ECAP 应分别为 ECAP1、ECAP2、ECAP6、ECAP7。 对于 CLB5-8、ECAP 应为 ECAP3、ECAP4、ECAP5、ECAP6。 将在 TRM 的下一个版本中纠正此问题。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。

    简而言之、ECAP6在 CLB1-4和 CLB5-8之间是常见的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  谢谢 Luke。