This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:希望将 eCAP 通道用作施密特触发

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382211/tms320f28p650dk-want-to-use-a-ecap-channel-as-a-schmitt-trigger

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

可以在 TMS32028P650DK 的 ECAP 通道上修改触发器值以分别检测输入信号的上升沿和下降沿吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    修改触发值? "那你打算怎么办?"

    ECAP 只能捕获边沿并在 CAP1-4出现边沿时写入该边沿。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    理念是能够为每个事件或至少为每种类型的边沿(上升和下降)配置理想的触发阈值。 我知道这如今是不可能实现的、但它在下一代 C2000中会非常强大、并允许模拟施密特触发器等。

    此致、

    David