This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:针对采用 RHB32 (QFN)封装的器件的并行引导模式

Guru**** 2928820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381003/tms320f2800157-parallel-boot-mode-for-devices-in-rhb32-qfn-package

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

我正在为 TMS320F280015x 器件开发引导加载程序。 我使用并行引导模式将代码加载到 RAM。 我正在阅读数据表 SPRSP68B、发现对于32引脚 QFN 封装、引脚"GPIO4"缺失。 并行引导模式使用以下引脚:

D0 - GPIO0  
D1 - GPIO1
D2 - GPIO3
D3 - GPIO4
D4 - GPIO5
D5 - GPIO7
D6 - GPIO28
D7 - GPIO29

和控制引脚 GPIO224 GPIO242。

那么、QFN32封装的 GPIO4的位置在哪里? 或者这是否意味着采用 QFN32封装的器件 TMS320F280015x 无法使用并行引导模式?

感谢您的回答!

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有人能帮忙?

    T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    对周末的延误深表歉意。 以下 是 F280015x TRM 中表格的并行引导引脚

    默认选项应支持所有封装、该选项不使用 GPIO4。  

    我确实发现 F280015x TRM 和数据表之间存在差异、请允许我再花一天时间为您确认正确的选项。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    在此处确认 TRM 正确、因此上面屏幕截图中的默认 GPIO 是正确的、所有软件包都支持。 我提交了一个错误来修复 F280015x 数据表。 感谢您指出这一点! 将在本文档的下一版本中更正此错误。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    感谢您的确认!

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 将关闭该主题、但如果您有更多问题、可以随时创建一个新主题。

    此致、

    Allison