This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:电机参数

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381652/tms320f28027-motor-parameters

器件型号:TMS320F28027

工具与软件:

您好、根据图、Y 型电机的电感为测量值的1/2、三角电感为测量值的1/3、
但当我查看其他文档时、三角电感是测量值的1.5倍。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档中使用了正确的相电阻和电感。 您测量的值是线对线的。