This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:比较错误强制测试

Guru**** 2537080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379830/tms320f2800157-compare-error-forcing-test

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

您好!  

我正在实施比较错误强制测试、问题是在我设置 MG_LCM_REGS.LCM_CONTROL.bit.CMP1_ERR_FORCE = 1之后;根据自 LCM_STATUS 以来的以下段落、不会触发 NMI。 CMP1_ERR_FORCE_DONE 当调试器发出以下屏幕截图时、NMI 应触发。

注意:  

-我在执行测试之前启用全局中断。

-我知道这个测试应该在调试器未连接时运行,所以我在测试期间断开调试器,测试失败,因为 NMI 不会触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其告知我们的安全团队。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、本周我是 OOO、请期待下周回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    -我在执行测试前启用全局中断。

    默认情况下应已启用此功能。 您是否看到此位已清除?

    -我知道该测试应该在调试器未连接时运行、因此我在测试过程中断开调试器、由于未触发 NMI、测试失败

    我假设您是通过您的代码而不是通过 CCS 寄存器视图写入此寄存器。  当您强制出现错误时、您是否可以检查 NMIFLG 寄存器中的 LSCMPERR 位是否被设置? 我执行了该测试、可以看到该标志正在设置。

    Vivek Singh