This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:HVPMSMMTR 电机-它适合吗?

Guru**** 2857230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, HVPMSMMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382558/tmdxiddk379d-hvpmsmmtr-motor---is-it-suitable

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件: HVPMSMMTR

工具与软件:

您好!

我已经购买 TMDXIDDK379D 开发套件。 我发现 建议使用 HVPMSMMTR。 但我希望在它的输出中连接一个交流输入电机。 但网站链接页面 https://www.ti.com/tool/HVPMSMMTR 上显示  

  • 400W、200VDC、2.7A、3000RPM (在特性部分)。 是200V 交流还是200V 直流?
  • 如果是200Vac、请分享 HVPMSMMTR 的正确数据表
  • 如果是200Vdc、请与我分享要与 TMDXIDDK379D 一起使用的正确电机

谢谢!

此致、

Rajamurugan。 K