This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:输入/输出交叉开关设置

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382435/tms320f28075-input-output-xbar-setup

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

您好!

我希望设置 ADC/比较器、以便在 ADC 读取到特定的阈值水平时触发 GPIO。

ADC/比较器=>输入 XBAR =>输出 XBAR => GPIO。
如果这样的流程图是正确的、或者是否有更好的方法可以这样做、请告诉我。

此外、我对需要更改什么寄存器(和值)来实现这一点感到困惑。

任何指导都是有帮助的。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    遗憾的是、输入 XBAR 无法从模拟引脚读取。 您可能希望改用 CMPSS 检测此事件、并输出 XBar 将高电平/低电平状态路由到 GPIO。

    谢谢!

    Luke