This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:锁步内核和证书

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, TMS320F2800156-Q1, TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379642/tms320f2800157-lockstep-core-and-certificate

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

您好!

我们将 在项目中使用 TMS320F2800156-Q1、但由于该 MCU 中没有 DAC、因此我们决定使用 TMS320F2800157。

由于我们的应用不是汽车电子、因此由于  MCU 的价格、我们不想使用 TMS320F2800157-Q1。

因此、TMS320F2800157是否具有针对功能安全的 TUV 证书并包含锁步内核?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aksoy:

    是的、对于所有 f280015x 器件、无论器件型号如何、始终存在锁步。

    如需更详细地了解不同之处、我建议您查看下面数据表中的器件比较部分:  


    证书可以在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/fs/sffs748/sffs748.pdf?ts = 1719425897914 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F2800157

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、  除了符合汽车标准和温度要求外、TMS320F2800157和 TMS320F2800157-Q1没有区别?

    此外、 TMS320F2800157和 TMS320F2800157-Q1的软件是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aksoy:

    我是 OOO 本周、请期待下周回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aksoy:

    是、TMS320F2800157和 TMS320F2800157-Q1在外设方面似乎没有任何区别。
    由于外设没有区别、因此我看不到软件也在两者之间发生变化。

    谢谢!