This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F280049

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375329/tms320f28075-tms320f280049

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

Luke、我们仍在等待说明以及使用280049迁移到其他器件以进行现有 CCS 设计的步骤、重点是 TIDM 02008项目。

如果为此目的固定"切换"功能就更好了、但我们对任何此类迁移的合理途径都很满意。

对成功迁移的快速反应非常感谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    以下是有关如何通过 SysConfig + CCS 实现一键式迁移的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320657/faq-c2000ware-one-click-migration-across-c2000-device-families

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、感谢您的回应。

    请帮我们一个忙,并与卢克核实,以了解我们在试图移民时所面临的问题的细节。 他尝试了这种移民,并得以重现移民的失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    不幸的是卢克是 OOO 直到7月1日。

    您是否希望创建可迁移项目? 如果是、常见问题解答应该会提供有关如何执行此操作的分步说明。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的详细答复。 TI 已经将 SysConfig 成功与 TIDM 02008工程集成、因为我们可以使用它来逐步完成该工程的用户指南中详述的所有构建阶段。

    当我们开始尝试跨器件迁移时、您的说明的第3部分中会出现我们的问题。

    我们已经能够复制所有步骤(a.至 f.)、但尝试 使用 迁移的器件保存新工程、但不会创建新的标头或 C 文件。 相关消息显示几个与 CLA 相关的错误、"Generated Files"(生成的文件 )选项卡不会显示新器件的 PinMux 映射。 我们之前已向 Luke 和 Ozino 提供了有关这些错误的全面审查(包括屏幕截图)、并可以将审查结果转发给您。

    我们是否需要采取其他步骤来生成 PinMux 文件并解决这些 CLA 错误?

    正如您先前提到的、如果 Luke 下周还在、TI 团队可能会齐心协力、提出解决从 TIDM 02008开始各个项目从280049迁移到其他类似器件这一关键问题的步骤。

    谢谢、我们希望 很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    Luke 将在下星期一回来、我可以与他同步、看看我们可以为其他步骤提供什么。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    我已通过电子邮件进行回复、我将在 E2E 上关闭该主题。

    谢谢!

    Luke