工具与软件:
大家好!
我们通过论坛通读并且对 F28388D 控制卡上的时钟设计感到困惑、20MHz 因为 USB 引导加载程序需要20MHz、因为它针对该时钟25MHz 进行了硬编码(为什么?) 为了实现 EtherCAT 兼容性、需要符合25MHz (我已经哭了...)
那么、如何为我们简化该过程呢? 能否在我们的设计中仅使用20MHz 时钟、以便能够使用 USB 引导加载程序并安全地使用 EtherCAT? 如果我们将20MHz 时钟与 EtherCAT (而不是25MHz)配合使用、会面临哪些挑战?
谢谢
John