This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:需要为 ABZ+PWM 编码器电机采用 UMC 代码

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384503/tms320f2800157-umc-code-needs-to-adopt-for-abz-pwm-encoder-motor

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

团队成员、您好!

您能帮助我在 UMC 中实现 ABZ+PWM 编码器电机吗?

1)第一个 I 启用 MOTOR1_ENC、CMD_CAP_EN

2) 2)启用后、CMD_CAP_EN 构建失败、因此定义了 hal.h 中的宏#define MTR1_CAP_IDLE_LEVEL 0

3)我们是否需要在代码中进一步添加任何内容?

请需要您的输入才能进一步处理此问题、并使 UMC 在 ABZ+PWM 编码器中提供支持。

谢谢

此致

Shankar Prabhakaran