This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何加快 SFRA 扫描速度?

Guru**** 2511195 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382733/tms320f2800137-how-to-speed-up-sfra-sweep-speed

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

您是否知道如何 加快 SFRA 扫描速度?  

他们基于 F2800137通过 UART 设置 SFRA、并希望加快该频率扫描。 以下参数:

  1. 速度= 1
  2. freqStart=50
  3. freqEnd =5000
  4. freqStep=1.047
  5. 长度=100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴柯

    我们无法加快 SFRA 扫描来绘制图形、因为这受到 SFRA GUI 和目标-主机代码之间通信协议波特率的限制。

    谢谢!

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    如果我们将 UART 更改为 USB 接口或更新 GUI、您有此建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、SFRA GUI 使用波特率为57600的 UART 配置、这无法更改。

    我们需要开发新工具来更改 USB 接口的用法。 当前未计划任何工具。

    谢谢!

    Shashank