This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:LLC 软启动期间输出电压纹波较大。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374250/tms320f2800137-the-output-voltage-ripple-is-large-during-llc-soft-start

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062、PMP41006

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供服务。

他们专为1000W LLC 而设计按照我们的参考设计 TIDA-010062和 PMP41006软件的后续行动、我在图中添加了以下内容:如何解决该问题? 谢谢。  

CH1:共振腔电流

CH2:LLC Downpipe VDS

CH3:输出电压

Ch4:LLC Downpipe VGS

e2e.ti.com/.../Copy-of-1000W-LLC-test-data-for-soft_2D00_start.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    很抱歉这么晚才回复。 此问题是否仍然存在?  

    如果是、请离线与我联系。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子已关闭。 谢谢。