This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:IEC60730认证级别澄清

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376889/tms320f28386d-iec60730-certification-level-clarification

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、C2000 Champ!

我的客户已经安装了 C2000Ware、发现它具有您上次提到的 IEC60730库。 我还有一些其他问题。

1. C2000Ware 库的 IEC60730等级是多少?
尽管 TMS320F28386D MCU 支持 IEC60730 B 类、但我听说 IEC60730 C 库是 QM 类、请确认这是否正确。

2. C2000Ware 的 IEC60730认证库
- C2000Ware 库是否具有 IEC60730功能安全认证?
请分享相关文档(如有)。 (不是 ISO26262认证、而是 IEC60730认证、使用 IEC60730措辞)

-他们发现有些证书带有来自 VDE 的 IEC60730措辞、例如用于 TMS320F2806x MCU 的 C2000 SafeTI IEC60730软件库。  

我们需要紧急确认这是否适用于您的业务、因此我们需要在本周结束之前知道。 我们迫切需要您的帮助。  

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 C2000Ware 中提供了适用于 IEC60730 B 类的 SDL UL 证书。 本常见问题解答中还介绍了更多信息(包括证书链接)。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney

    我是 Jack 的客户。

    感谢你的帮助。

    我在链接下看到了。

    但我在链接上方的证书中找不到"C2000Ware"一词。

    这是  C2000Ware 的正确证书吗?

    此致、申

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、惠特尼

    感谢您的回答。

    上图是认证函、但我在 C2000Wave 中找不到词语 SDL、
    请确认此文档确实是 C2000Ware 中针对 IEC60730 B 类的 SDL UL 证书

    谢谢。此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后几个星期,我离开了办公室。

    它是正确的证书。 C2000自检库是我们上一代器件对应的原始 B 类库的名称、当我们为较新的器件实施 C2000软件诊断库时、该库被重命名为 C2000软件诊断库、因此 UL 证书仍然使用该名称。 如果您访问 UL 网站并按文件编号查找项目、您应该能够找到其他详细信息、以确认 v4.01.00 SDL 符合认证要求。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、惠特尼

    感谢您的回答。  

    我的客户再次要求我再次确认 TMS320F28386D 器件已通过 IEC60730 B 类认证、并支持 B 类标准的自诊断库。  

    非常感谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    显然、TMS320F28386D 硬件本身未通过 IEC60730认证(尽管它确实具有 IEC61508 SIL 2/ISO 26262 ASIL B 认证)、但它的许多特性使其能够支持 IEC60730 B 类(甚至 C 类)。 SDL 为 F2838x 提供了多个软件模块、可用于实施 IEC60730 B 类所需的多种措施(例如存储器测试、CPU 测试等)。 上面讨论的认证仅适用于 SDL 软件。

    惠特尼