This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:即使未使用、也如何在十六进制文件中生成扩展地址标头

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384632/tms320f280049c-how-to-generate-the-extended-address-header-in-hex-file-even-it-is-not-used

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

你(们)好

要对齐文件格式、客户始终希望生成标头02000004xxxxFA、即使 xxxx 在 Intel 十六进制文件第一行中等于0000。

如何设置格式以强制在 CCS 中生成标头?

请参阅第8行的屏幕截图  

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用十六进制实用程序 hex2000 .  遗憾的是、它不支持在文件开头为地址0发出扩展线性地址记录的方法。  Intel 十六进制格式不指定文件必须以此类记录开头。

    谢谢。此致、

    -George.