This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:相电压收集

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384400/tms320f28027-phase-voltage-collection

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

您好、tms320f28027例程中的相电压收集是否需要运费收集? 收集电阻电压是否仍然足够?是否是根据将电机转速除以4计算出的电压滤波极点? 目前我们已经发现、当电机带载时、电压滤波极点会影响其最大速度。 目前、USER-MAX_VS-MAG-PU 为0.56
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\proj_lab11a.c src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复您之前发布的主题帖。 您无需关注这些设置、只需参考您使用的 EVM 并在不使用高频电机时遵循默认设置来运行电机即可。

    电压滤波极点根据硬件计算、300~500Hz 对于大多数电机来说都是合适的。