This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:相电压的最大采样值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383026/tms320f28027-maximum-sampling-value-of-phase-voltage

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

电机运行期间相电压的最大采样值是多少、即总线电压?

电机运行期间相电压的最大采样值是多少、即总线电压?
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a
校准时、电流和相电压是多少? 请勿打开50% MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 USERID="586261" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383026/tms320f28027-maximum-sampling-value-of-phase-voltage 电机运行期间相电压的最大采样值是多少、即总线电压?[/QUOT]

    峰值电压可能接近直流总线电压。

    [quote userid="586261" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383026/tms320f28027-maximum-sampling-value-of-phase-voltage 校准时、电流和相电压是多少? 不要打开50%的 MOSFET[/报价]

    这取决于校准模式。 默认方法是在每个相位上使用50%的 PWM 占空比、电流将为零、电压将接近50%直流母线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们假设校准期间的电池电压为60V。 使用时、电池电压可能为55V。 校准电压和工作电压之间的差值是否为5V、这会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机控制无冲击。 直流母线不直接用于电机控制。 如果直流母线电压不够高、则会限制电机的最大运行速度。