This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:不同质量、相电流的 ADC 样本。

Guru**** 2389550 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, TLV9064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383875/launchxl-f280049c-adc-samples-of-diffrent-quality-phase-currents

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:AMC3301TLV9064

工具与软件:

您好!

我正在开发交流电机控制器、当我测量三相电流时、它们的质量差别很大。

我正在使用这些 ADC 设置、PWM4在 ADC_A、B 和 C 上触发 SOCA

仅在 ADC_B (W 相 SOC0)转换结束时产生中断。

在 ADC 中断时、我获取所有结果并将其传递给大小为512的数据记录器阵列。

转换的信号来自 AMC3301、布局和原理图相同

差分至单端转换

如果有任何帮助可以帮助我解决这个问题、W 相看起来最差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以开环运行电机、并使用示波器检查放大器的输出信号和 ADC 的输入信号是否正常? 如果不是、您必须检查原理图和 PCB 布局设计是否有问题。 如果信号正确、则检查 ADC 配置是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前只在开环相、不知道用示波器应该寻找什么、我在探测 ADC 的输入引脚、但是真的无法说出任何更大的区别。

    有人能看一下 AMC3301和 TLV9064的信号链是否正常吗?

    在测试中、我运行的速度是35Hz、直流正负24V (总计48V)、大约消耗200mA、每半个直流链路100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 PWMDAC 或片上 DAC 来验证电流和电压是否可正确检测。 如上所述、您应该首先以开环方式运行电机。 看起来原理图不错。由于其他两个相位检测信号是正确的、因此您必须自行检查 PCB 布局并验证 ADC 配置。