This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:"Invalid TMU Configuration"错误

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383302/tms320f2800137-invalid-tmu-configuration-error

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

你(们)好

我是否可以对 ti-cgt-c2000_20.2.7.LTS/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS 上的 buidl 错误有疑问

我和我的客户正尝试将软件 F28002x 更改为 F280013x。

但存在" 无效 TMU 配置"错误。

F280013x 是否可以不使用 TMU1? 仅限 TMU0?

此致、

Gr

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR、

    是的、F280013x 具有 TMU0、F28002x 具有 TMU1。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr