This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:配置外设帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800157, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383915/sysconfig-help-with-configuring-peripherals

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD2800157

工具与软件:

我将使用 SysConfig 在 TMDSCNCD2800157控制卡上配置 F28000157。  我最初转到"Reserve Peripherals"选项卡、并将所有需要的外设分配到各个引脚。  然后进入"Software"选项卡、希望能够根据需要设置每个外设、例如 GPIO 引脚方向。  但"Software"选项卡似乎不了解"Reserve Peripherals"选项卡中所做的分配。  任何选择两个选项卡中外设的尝试都会导致冲突。  这应该如何工作、或者这些选项卡是否相互排斥?