This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388 EtherCAT 与 TwinCAT3.0通信

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382198/tms320f28388d-tms320f28388-ethercat-communication-with-twincat3-0

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 TMS320F28388和主机 PC (主器件)之间数据变量(主要是浮点值)的实时 EtherCAT 通信感兴趣。 在主站中、我需要开发一个 GUI 来显示接收到的浮点数据、还需要将一些浮点值从 GUI 发送到 DSP 处理器。

根据 EtherCAT 从站实施指南、我可以找到各种应用层协议、例如 CoE、AoE 等 我对要遵循哪一个感到困惑。

我曾 尝试按照 TI 的 EtherCAT 从站控制器用户指南操作、并尝试使用示例代码- CPU1 Echoback 解决方案示例。 在联系 Beckhoff 获取 TwinCAT 方面的帮助后、我们获得了一些关于将在那里遵循 ADS 协议的信息。 那么、在 DSP 结束时、我们应该如何启动应用程序代码或要遵循的协议。

作为初学者、我想了解一些有关如何开始开发的详细指导。 示例代码看起来很复杂、也不确定如何以及在何处修改代码以传递自定义浮点值。

敬请谅解启动开发流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sapna:

    我们目前熟悉 etherCAT 的 SME 是 OOO、直至7月8日。  请预计届时响应会有延迟。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sapna

    [报价 userid="584078" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382198/tms320f28388d-tms320f28388-ethercat-communication-with-twincat3-0 ]作为初学者、我想提供一些有关如何开始开发的详细指导。 示例代码看起来很复杂、而且不确定如何以及在何处修改代码以传递自定义浮点值。

    Beckhoff 提供了开始使用 EtherCAT 的文档。 了解 EtherCAT 帧组织、邮箱和其他基本 EtherCAT 概念等概念后、您就可以通读我们的示例中使用的从站堆栈。

    例如、您会发现 PDI ISR 是开始编写应用程序代码的好地方。

    此致、

    Ben Collier