This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:在极低频率脉冲计数上实现

Guru**** 2851010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382263/tms320f28375s-implementation-on-very-low-frequency-pulse-count

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。  

根据下面的主题、用户已经成功使用了 带有 QMA 的 eQEP 作为脉冲计数器来对小于1Hz 的极低频率(0.5Hz、0.33Hz、...等)进行计数。 还在使用 F28003x、现在他们有另一个使用 F28375S 的项目、并尝试实现相同的功能。 此处的情况相同、 运行 ECAP 模块、还指出 ECAP 对于此处的实施不可行。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286249/tms320f280039c-use-eqep-inputa-only-as-1-pin-pulse-counter/4889481#4889481

(1)。 而 F28375s eQEP 模块在 F28003x 上没有以下寄存器(QEPSTROBESEL、QMACTRL、QEPSRSEL)。 是否有其他方法可以通过 F28375S eQEP 模块实现相同的功能 

(2)。 如果没有、任何其他模块都可以实现 相同的 功能?  

看看下面的主题、CLB 是否是这里唯一用于我的客户用例的解决方案?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288256/tms320f280039c-how-slow-clb-clock-can-be

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    让我思考一下这个问题并在明天对你作出回应。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:  

    我还在研究这个问题,我将是 OOO 到7月7日7月4日周末。

    当我回到办公室后、我将重新同步。 为响应延迟而道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不要担心,期待您的回复。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Johnny apolgoize 的延迟响应。 我已经受到飓风贝丽尔的影响,但我计划明天回到办公室。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    似乎需要使用 CLB 将用于低频脉冲的计数器加倍。 恐怕您的解决方案将需要 CLB、因为周围没有其他解决办法。

    此致!

    Ryan Ma