This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用硬件模块的16位(0x1021) CRC 的 Driverlib 示例

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383860/tms320f280049c-driverlib-examples-for-crc-16-bit-0x1021-using-hardware-module

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

是否有任何使用处理器内置硬件模块进行 CRC 计算的 driverlib 示例(或其他示例)?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SME 当前不能响应此主题。  敬请期待未来2-3天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、请参阅  

    C2000Ware_5_02_00_00\libraries\dsp\VCU\c28\examples\crc

    F28004x 具有 vcu0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢