请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 C2000专家:
我发现最新版本的 C2000Ware 数字电源没有采用 TIDA-00961参考设计、但可以在 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_2_00_01_00\solutions\tida_00961中找到。 您能告诉我原因吗? 使用此参考设计的风险是什么?
我有一个应将 TIDA-00961作为设计参考的要求、它是否仍然可以使用?
此致、
插孔