This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TIDA-00961参考设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383945/tms320f280039-tida-00961-reference-design

器件型号:TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 C2000专家:

我发现最新版本的 C2000Ware 数字电源没有采用 TIDA-00961参考设计、但可以在 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_2_00_01_00\solutions\tida_00961中找到。 您能告诉我原因吗?  使用此参考设计的风险是什么?

我有一个应将 TIDA-00961作为设计参考的要求、它是否仍然可以使用?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C2000专家:

    我可以在这里发表您的评论吗?