This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:模拟 EEPROM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384818/tms320f28388d-emulate-an-eeprom

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们要在微控制器 TMS320F28388D 的闪存中模拟 EEPROM、

我们构建在以下工程之上:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\flash

如果我们使用这个例子,我们会遇到函数 Fapi_initializeAPI ()的问题。 它会返回 Fapi_Error_Invalid clkValue <=> comment //注:这对于每个器件都是不同的
                                                                                                                                                                                                                 //这是针对 F28P650DK9设置的
所以我尝试了实现 F28388D 的 Fapi_initializeAPI ()。 由于我必须为此实现 F2838x_C28x_FlashAPI.lib、因此库 FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.02.lib 存在重新定义的错误。 库在内部使用许多具有相同原型的函数等、因此编译器会抛出错误。

是否有可能获取库的源以实现 uC F2838x 的 EEPROM 仿真。 很遗憾、我在论坛中找不到可以为我提供帮助的主题。

可以帮帮我吗?

此致 Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您无需为 F2838x 器件实现任何 FAPI 函数。 在 本指南中可以找到使用 F2838x 闪存 API 所需的初始化例程 、如本 C2000Ware 示例(C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\flash\ccs\flashapi_ex1_programming.projectspec)所示。

    本 文档的第8节 介绍了将现有 EEPROM 仿真项目调整到其他第3代 C2000 MCU 所需的步骤。

    此致、

    Skyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    好的、明白。 我认为我添加了函数 FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.02.lib。 到另一个库中、然后我可以将示例的完整代码用于对内存区域进行定制。 简单的复制粘贴:).

    谢谢。

    此致、

    Daniel