This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:F28386DZWTQ

Guru**** 2580515 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379747/tms320f28386d-f28386dzwtq

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我想在 F28386DZWTQ 上使用 RMII 以太网、而这里也使用 EMIF 接口。

我通过 EMIF1_D11和 ENET_RMII_CLK 引脚在 GPIO73上遇到冲突。 两者都不可从 GPIO73移动

是否有可用的权变措施解决方案?

BR Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我明天再与您讨论这件事。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我建议您使用 SysConfig Pinmux 工具来查看这是否可行。

    可能无法实现这一点。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    SysConfig 工具具有相同的功能:

    因此、我们正在考虑使用 MII Ehernet 标准而不是 RMII。 您能否确认、在我们使用 MII 标准时、我们可以保留处于冲突状态的三个信号? ENET_PPS0、ENET_PPS1和 ENET_RMII_CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯,不幸的是本是 OOO 本周。  他应该能够在下周早些时候与你联系。  感谢您的耐心等待、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认我们可以在使用 MII 标准时保留三个处于冲突状态的信号? ENET_PPS0、ENET_PPS1和 ENET_RMII_CLK[/报价]

    MII 以太网不使用这些信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认