This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157:SRAM/FLASH ECC 可纠正的错误阈值

Guru**** 2848150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383992/tms320f2800157-tms320f2800157-sram-flash-ecc-correctable-error-threshold

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

我有以下问题:

1.关于 Flash ECC 可纠正错误阈值和 RAM 可纠正错误阈值的配置,两者是否使用同一寄存器,即 CERRTHRES 寄存器进行配置?

2.在 SRAM ECC 中、如何确保在项目运行时启用该功能? 我知道它在复位后默认启用、但需要检查寄存器以确保启用、如果未启用、则启用。 我只看到闪存的 ECC_ENABLE 寄存器。

3.同样,对于 SRAM 奇偶校验,我如何确保在项目运行时启用它?

4.关于 PieVectTable,我对它是否受奇偶校验保护感到困惑。 数据表指出它不受保护、但是、在示例中、它受奇偶校验保护、有一个针对这一点的测试。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 关于闪存 ECC 可纠正错误阈值和 RAM 可纠正错误阈值的配置、它们是否使用同一寄存器(CERRTHRES 寄存器)进行配置?[/QUOT]

    是的、SRAM 和闪存也是如此。

    Unknown 说:

    与 ECC 一样、奇偶校验始终处于启用状态。

    Unknown 说:
    4. 关于 PieVectTable、我对它是否受奇偶校验保护感到困惑。 数据表指出它不受保护、但是、在示例中、它受奇偶校验保护、有一个针对这一点的测试。 您能解释一下吗?

    它具有奇偶校验功能。 请参阅器件 TRM 的以下快照。

    此致、

    Vivek Singh

    [/quote]