This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137 HR PWM 通道

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384560/tms320f2800137-tms320f2800137-hr-pwm-channels

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我对 F2800137 HR PWM 有一些问题。

1) 1)数据表规定有2个 HR PWM、但仅适用于 EPWM1。 但是我似乎只有 ePWM1的通道 A 是 HR (24位)、而不是通道 B (16位)、即使它具有 CMPBHR。 (用户手册中的图13-3)

2) 2)换而言之、通道 B 是否可以独立于通道 A 完全 HR PWM?

3) 3)我们是否可以同时拥有 HR (占空比和频率)? 似乎你只能有一个不能同时有两个、对吗?

4) 4)我想 ePWM2不是 HR、那么下一个 ePWM1和 ePWM2分别具有2个通道 HR 的 DSP 是什么?

非常感谢您的帮助、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahugron:

    1) 1) ePWM1的通道 A 和 B 可以对其应用 HR。

    2) 2)通道可以完全为 HR 、与通道 A 无关

    3)您可以同时拥有这两种方式。

    4) 4) ePWM2不是 HR。 下一个具有多个 HR 通道的 DSP 将以 F28P65X、F28P55x 等为例。 但我建议查看您正在查看的每个器件上的可用 HRPWM 模块。

    此致!

    Ryan Ma