This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137 ePWM1 (HR)和 ePWM2 (NOHR)之间的周期同步

Guru**** 2543270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384623/tms320f2800137-tms320f2800137-period-synchronization-between-epwm1-hr-and-epwm2-nohr

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我使用 ePWM1实现高分辨率、使用 ePWM2实现标准分辨率、因为 ePWM2不支持 HR。

-当 ePWM1 HRPCTL HRPE 被清除时( HR 周期使能=0、使用 HR COMPA 或 HR 占空比), ePWM2似乎与 ePWM1同步。

-因为我需要将 PWM 更改为不同的操作模式(可变频率),所以我设置 ePWM1 HRPCTL。 HRPE = 1、则 ePWM2与 ePWM1完全不同步。

-我们如何同步 HR 和 NO-HR ePWM ? 它们的频率需要相同。 (频率可变)

有关 EPWM2时基配置、请参阅以下内容:

谢谢!


Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说我正在为两个 ePWM 使用向上计数模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahugron:

    如果您尝试将 ePWM2同步到 ePWM1、则需要启用 TBCTL。 ePWM2上的 PHEN。 然后将 ePWM2的 SYNCIN 配置为 ePWM1的 SyncOut 信号。 然后、将 ePWM2的 TBPHS 配置为某个非零值、以同步 ePWM2的 TBCTR。

    此致!

    Ryan Ma