主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 XDS100v3对 DSP 进行编程、但无法做到。 它告诉我、器件可能在低功耗模式下运行、而不是在低功耗模式下运行。 我们不使用该功能。 如果我将 CCS 配置为不暂停处理器、只加载符号、并使用不会影响单元的不同 GEL 脚本、则可以连接、解锁单元、我可以停止处理器、查看存储器等 因此、从这里、我可以读取 LPMCR 寄存器、它是上电值0x0000FC。 如果我将配置更改为添加"Halt on Connect"、则连接会失败。
除了 LPMCR 寄存器、什么能导致仿真器认为处理器处于低功耗模式?
我们将使用 CCS 10.4.0.00006。

谢谢!
据