This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:GPIO0和 GPIO145的引脚配置相同

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384905/tms320f28375s-same-pin-configuration-for-gpio0-and-gpio145

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

团队成员、您好!

如果是 TMS320F28375SZWT、

请告诉我们、如果 ePWM 的功能相同、则可用于引脚号为 GPIO0-23和 GPIO145-GPIO168的两个引脚。

例如、配置为 EPWM1A 的 GPIO0将与配置为 EPWM1A 的 GPIO145相同?

这些引脚是否通过任何逻辑在内部连接?  

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhura:

    我相信 PWM 输出将同时出现在两个 GPIO 上、如果您在测试过程中发现不同之处、请告诉我。

    谢谢!

    Luke