This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:仅在双核器件上使用 CPU1。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384092/tms320f28377d-only-use-cpu1-on-dual-core-device

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

hi champs、

我的客户在应用中使用双核器件。 但在某些情况下、他只需要 CPU1、不想选择其他器件。

如果他仅在 F28377D 器件上使用 CPU1、那么他是否应该让 CPU2退出复位状态并让 CPU2什么都不做? 或者他应该使 CPU2保持复位状态?

此致、

Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    如果应用中仅使用 CPU1、则应该没有理由使 CPU2退出复位(或对其进行配置)。  

    如果您询问的情况相反(使用 CPU2而不是 CPU1)、那么由于 CPU1是主 CPU、您需要首先启动 CPU1以配置和启动 CPU2。 但 CPU1可以自行使用。

    此致、

    Delaney