This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 Beckhoff SSC 工具生成具有自定义 EtherCAT 代码的 ESI 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380430/tms320f28388d-generating-esi-files-with-customised-ethercat-codes-using-beckhoff-ssc-tool

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

这与 TMS320F28388D 处理器中的 EtherCAT 通信有关。 参阅 TI 提供的 EtherCAT 从站控制器软件文档(第16页)后、在该部分中、您可以从 /examples/f2838x_cpu1_echoback_solution directory 等下拉菜单中选择 TI 提供的现有示例代码来创建 EtherCAT 从站文件。 我知道这会创建必要的 ESI 文件- F2838x CPU1 EtherCAT Slave.xml、该文件将被复制到 TwinCAT 目录中。 这能够 在 TwinCAT 解决方案资源管理器中列出输入和输出映射。

但是、如果我想定制上述示例代码以满足我的应用要求、该怎么做呢?我如何生成这样的 ESI 文件、 因为我们需要从下拉列表中选择解决方案目录。 自定义代码可能具有其自己的局部变量、这些变量可能需要从 TwinCAT 访问。 请提供指南。

此外、浮点数据类型的值可以按照文档中提到的方式从 ESC 传递到 TwinCAT、其中 CCS 示例显示了 UINT 值?

TIA、

SAPNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sapna:

    [报价 userid="584078" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380430/tms320f28388d-generating-esi-files-with-customized-ethercat-codes-using-beckhoff-ssc-tool ]但是如果我想定制上面的示例代码来满足我的应用要求、我该如何生成这样一个 ESI 文件、 因为我们需要从下拉列表中选择解决方案目录。 自定义代码可能具有其自己的局部变量、这些变量可能需要从 TwinCAT 访问。 请参阅指南。

    我建议您就此问题与 Beckhoff/ETG 联系、因为他们拥有该工具。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们曾尝试联系 Beckhoff 团队、但他们的回复是联系 TI 支持、因为他们开发了从器件。 请提供指南、说明可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨普纳,本是 OOO 本周由于美国假期。  他预计下周会回来、届时可以提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    上述查询的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sapna

    老实说、我对 SSC 工具没有经验。 我可以帮助您修改该工具生成的代码、但我不确定这是否是最佳做法。 我希望 ETG 可以为您提供 SSC 工具的文档。

    此致、

    Ben Collier