This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:C2000安全包/附加功能安全自检库、CLA_STL 和 C28x_STL 支持

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382125/tms320f2800157-q1-c2000-safety-package-additional-functional-safety-self-test-libraries-cla_stl-and-c28x_stl-support

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

Dears、

   客户在汽车中使用 F2800157-Q1实现300W 直流/直流转换器、并且需要 ASILB、因此客户需要列表软封装:

适用于汽车和工业 MCU 的 C2000安全包

附加功能安全自检库 CLA_STL 和 C28x_STL

您可以帮助吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些软件包仅随 NDA 提供。 您知道您的客户是否与 TI 签订了 NDA 吗?

    惠特尼