This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:相电压采样

Guru**** 2927670 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386324/tms320f28027-sampling-of-phase-voltage

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、相电压采样是否基于有效值? 它不是方波吗? 它是否需要运算放大器进行数据收集? 只需使用一个电阻器进行电压分压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    能否提供有关使用相电压采样时的详细信息? 您是否使用我们的某个适用于 ADC 的 C2000WARE 示例? 这是电路板设计问题吗?

    我想确保我们可以为您分配正确的主题专家。

    此致!

    Ryan Ma