This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Code Composer Studio、SafeRTOS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385525/tms320f28379d-code-composer-studio-safertos

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

工具与软件:

您好!  

我叫 Vincent。 我目前正在使用 SAFE RTOS Pad_Demo 提供的演示。 我想使用 RTOS 分析器来进行一些实时研究、但却不起作用。 当我尝试启动执行分析时、出现以下警告/错误:"无法检测到 UIA 配置。 以下其中一项是必需的。。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 RTOS 分析器工具特定于 TI 的 SYS/BIOS RTOS、因此它们不能与 SAFERTOS 一起使用。

    惠特尼